结果:找到" 无线收发芯片 射频指标 测量方法 ",相关内容1000条
  • 导览机/芯片方案2.4G无线射频芯片
  • 导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G线 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:19:00
  • 兼容WPCQiv1.2.4协议的5W/7.5W/10W/15W高集成,高效率SoC无线功率发射器
  • 1.特性兼容WPCQiv1.2.4标准,支持BPP/EPP认证兼容苹果/三星/华为/小米等多种主流快充协议支持5~15W多种应用-单独5W应用-USB快充适配器输入5~15W应用-5V~15VDC输入5~15W应用-支持定频调压控制方式-支持双线圈应用系统功率传输效率高达83%输入耐压高达20V集成全桥功率MOSFET集成内部电压解调支持FOD异物检测功能集成5V/200mAbuck转换器和3.3V/100mALDO,可用于给系统供电集成MCU内嵌Flash存储区支持成品固件在线升级支持UART串行接口支持QC/PD快充电压请求支持LED驱动输出,提供丰富的系统状态指示功能支持NTC过温保护...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 发帖人:展嵘电子陀梁宽 发帖时间:2022-04-13 09:17:00
  • 什么是射频模块?无线射频收发器模块
  • RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 线 器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
  • SI24R2E无线自动发射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
  • 主要特性:设计简单无需用户编程工作在2.4GHZISM频段内置126次可编程NVM存储器3.3V编程电压超低功耗自动发射功能内置硬件Wtchdog内置3KHzRC0SC内置低电压自动防拆报警功能调整方式:GFSK/FSK数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps超低关断功耗:700nASI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA。在待机模式下,时钟保持工作,电流未税15uA。并且可以再最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 2.4g 线 自动 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-19 13:58:00
  • NRF24LE1F16Q32-R射频收发芯片
  • NRF24LE1的NRFgo开发套件由NordicSemiconductor推出,允许对NRF24LE12.4GHzRF片上系统(SoC)进行评估和开发。提供三个开发套件NRF24LE1-F16Q24-DK(QFN24)、NRF24LE1-F16Q32-DK(QFN32)和NRF24LE1-F16Q48-DK(QFN48)。它们均可与NRFgo入门套件(nRF6700)结合使用,让您可以测试、调试和原型设计nRF24LE1片上系统。所有套件包含三个NRFgo兼容无线电模块,软件开发套件(SDK)CD以及文档。产品参数描述:【类别】:射频/IF和RFID【家庭】:RF收发器【包装】:卷带【频率...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: ,2.4G,RFID 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:54:00
  • 物联网无线模块-无线产品-接收灵敏度及发射功率测量方法-----以及简化方法
  • 功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,灵敏度的测试使用带有调制功能的信号源,灵活一点的用矢量信号源。但1、矢量信号发生器的优点是精度高、最灵活、可以改变滤波器、码率、码型,找出最优的接收方式,但缺点是贵不适合产线安捷伦(是德)也给出了低成本的方案,他这个方案成本低一些,但挺麻烦的,一般不太熟悉的需要调几次才能弄好,特别是没有其他信号源做对比时,弄不清到底调好没有。当然最直接的就是选正好为这种应用设计的仪器,使...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网线模块 线产品 接灵敏度 功率 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-01-31 14:27:00
  • 无线收发芯片/BC7601双十一未班车
  • 大家期待已久的低功耗蓝牙无线收发芯片/BC7601,总算入库了,搭上了双十一未班车,具体性能参看http://club.szlcsc.com/article/details_9664_1.html#floor_8
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 线 串口蓝牙 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-11-11 22:14:00
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍,一些总结,主要是灵敏的测试如何简化测试,做了些思考,自己做了实验,欢迎指正,很希望认识搞这块的朋友常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍.pdfowlc@163.com
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2017-10-24 15:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: